结果:找到"已上线“立创商城”全自主国产化 原位替代 对标Mini-Circuits 对标MACOM 对标线艺等",相关内容1000条
  • 全国产化LTCC高通滤波器原位替代HFCN-440+、HFCN-1200+、HFCN-8400+等
  • www.hltchips.com成都恒利泰官方网站正不断的整理上新我们的产品资料,希望大家在使用中多提宝贵意见!成都恒利泰科技有限公司,2015年诞生于全球微波射频基地成都。在射频和微波元件及集成组件的研发、设计、制造和分销地域优势大环境中,以中国芯!中国梦!为初心,实现射频无源器件全国产化!!公司在研发、制造和销售上提供20多条产品线包括:LTCC/LC滤波器、功分器、巴伦变压器、耦合器、射频转接头、射频连接器、射频负载、射频衰减器、电缆组件、宽带锥形电感、微带功分器和烧结玻璃绝缘子等2000多个活跃型号。产品广泛用于商业、工业、医疗仪器,蜂窝无线、CATV/宽带、RFID、测试仪器、诊断...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LTCC LC 高通 滤波器 兼容 HFCN-440 HFCN-1200 HFCN-8400 Mini-Circuits MACOM 发帖人:A恒利泰A射频元器件 发帖时间:2024-05-21 11:54:00
  • 全自主国产化原位替代LFCN-400+、LFCN-490+、LFCN-800+、LFCN-1000...
  • www.hltchips.com成都恒利泰官方网站正式上线啦,公司网站会不断的完整,不断的整理上新我们的产品资料,希望大家在使用中多提宝贵意见!成都恒利泰科技有限公司,2015年诞生于全球微波射频基地成都。在射频和微波元件及集成组件的研发、设计、制造和分销地域优势大环境中,以中国芯!中国梦!为初心,实现射频无源器件全国产化!!公司在研发、制造和销售上提供20多条产品线包括:LTCC/LC滤波器、功分器、巴伦变压器、耦合器、射频转接头、射频连接器、射频负载、射频衰减器、电缆组件、宽带锥形电感、微带功分器和射频绝玻璃绝缘子等2000多个活跃型号。产品广泛用于商业、工业、医疗仪器,蜂窝无线、CAT...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 线 Mini-Circuits MACOM 线 发帖人:A恒利泰A射频元器件 发帖时间:2024-05-14 10:05:00
  • 对讲机天线一般有哪些接口?
  • 对讲机天线种类众多,其配对的接口也会有很大的区别,这里将简单介绍其中常见的6种对讲机天线接口,方便各位在选用时进行参考。1、SL16接口最早用于各种工程和早期的对讲机车载台中,该接口工艺简单,常用于普通的连线,优点是:结实耐用。2、L16接口由SL16演变而来,该接口的防水防泄漏功能较好,现用于高端的机器中。3、BNC接口BNC接口又名为Q9,此接口拆装简易,现今用于监控、检测仪上等一些经常需要随时更换的设备上面。4、TNC接口2.4GHz3dBi对讲机天线–反极性TNC连接器由年代的机器演变而来,现新出的机器已经较少使用了,在少部分专业对讲机天线仍能见到。图片中的产品为柔性WiFi天线,它...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 讲机天线线 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-10-13 11:40:00
  • 怎么讲目标对齐到原点
  • 如下图,我想把选中的方框快速对齐到原点,请问快捷键是什么
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 发帖人:深技大白熊 发帖时间:2023-02-13 23:39:00
  • 立创EDA关于PCB差分布线的问题
  • 请教一下,我在画无刷六路全桥时,有两个对地的电流采样电阻,需要对电阻的两端(两个电阻共4个网络)引出差分线,本来两个电阻就要引出两对,但由于两个电阻的一端都有一个共同的地网络,这样就只有3个网络,无法引出2对差分;在原理图用短接符隔开也不行,会被视作同一网络,大家有什么方法,或者我该怎么操作?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: Layout 差分线 发帖人:kFan9264 发帖时间:2022-09-30 11:28:00
  • 立创商城搜得到的元件eda标准版搜不到
  • 如图在立创商城搜到了这个ASA00CC18-LS,但是在立创eda标准版元件库却搜不到诶,让我又自己画封装了hhhh,请问有大佬知道为啥吗。
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: eda准版 发帖人:能否先跟我摸黑吻一吻 发帖时间:2022-04-11 15:08:00
  • LORA芯片对比选项ASR翱杰系列芯片ASR6500X/ASR6601/ASR6505
  • LoRa(LongRange)是一种基于CSS的扩频调制技术,能够显著提升通信距离,适用于低频次、小数据量、长距离的LPWAN低功耗广域网,具有如下优点:1.在传输过程中,信息可能被噪音淹没,接收方只需要听取重点(知道正交的扩频序列)就可以恢复型号2.抗干扰、抗噪音和抗阻塞能力强3.扩频因子不同时可以使用相同的信道(不同的扩频序列之间是正交的,因此频率可以复用)4.宽带扩频技术,抗多径、抗衰落能力强LORA的射频参数发射功率和晶振频偏会影响芯片收发的及时性和准确性。LoRaWAN是一个MAC层的规范协议,由LoRaAlliance基于LoRa制定,目的是为了使用LoRa调制技术组成一个高容量...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LORA 翱杰 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-03-07 17:01:00
  • 立创EDA对齐原理
  • 你好,各位大佬,立创EDA画PCB时,选择两个元件,然后中心对齐的时候,软件是什么原理,是哪个元件向哪个元件对齐呢,有没有顺序说明,万分感谢
  • 所属专栏: 技术交流 标签: EDA 齐 顺序 发帖人:zhc3637 发帖时间:2021-06-24 16:36:00
  • 高性价比蓝牙超低功耗BLESYD8811代替nRf52832(Pintopin兼容,直接替换不用改...
  • 对标nRf52832(Pintopin兼容,直接替换不用改PCB)SYD8811盛芯微科技推出的第二代高性价比蓝牙超低功耗BLE4.2SOC(RX2.8mA@-94dBm灵敏度,TX4.8mA@0dBm输出功率,MCU50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHzARMCortex-M0处理器、512kBflash存储器、32kBSRAM,以及丰富的数字接口。此外,SYD8811片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性价比可穿戴、智能家居、智能遥控器、透传等低功耗应用。...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: nRf52832 SYD8811 发帖人:深圳领越电子 发帖时间:2020-08-06 16:54:00
  • LCEDA重大BUG
  • MOS管对齐后,一半在上面一半在下面,怎么调回去?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 齐后,元件 发帖人:crystal 发帖时间:2019-11-07 16:08:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: